• Înscriere
  • Intrare în cont

Factory Automation

Print page

e-F@ctory – Drumul tău către Industria 4.0

În timpul târgului IEAS 2017 vă invităm pe drumul ce duce la Industria 4.0. Văzând un imens potențial în noile tehnologii, digitalizare și în ritmul în creștere al schimbărilor, ne adaptăm oferta la necesitățile pieței. Toate soluțiile sunt consolidate și reprezentate de concepția e-F@ctory – soluție Mitsubishi Electric pentru Industrie 4.0.

Provocările industriei


În prezent firmele se confruntă cu multe provocări, cum ar fi concurența internațională în creștere, cerințele în schimbare ale clienților sau omniprezenta digitalizare. Persoanele de decizie în fabrici trebuie să analizeze noi abordări, pentru a menține un model de afaceri corespunzător pentru firma lor. Componenta cheie a succesului este aceea de a „fi competitiv”, adică de a reduce costurile și de a minimiza timpul de introducere de noi produse pe piață prin folosirea unor sisteme de producție mai rapide, mai flexibile și mai eficiente.
Din ce în ce mai des firmele caută concepții care să le ajute să integreze multiple tehnologii de control, ca de pildă driverele de program PLC, controlul roboților, sistemele de control al traficului sau controlul mașinilor CNC. Trebuie avut în vedere faptul că multiple procese complexe trebuie să schimbe date între ele pentru a asigura o funcționare cât mai optimă a dispozitivelor în întregul sistem. Această necesitate de colectare, prelucrare și vizibilitate a datelor este legată de inițiativa „Internetul Obiectelor” (eng. Internet of Things, IoT). Concepția e-F@ctory de la Mitsubishi Electric asigură o integrare fluentă a proceselor, începând de la sistemele de planificare a resurselor întreprinderii ERP și sistemul de realizare a producției MES până la componentele individuale ale mașinii. Tehnologia e-F@ctory, adaptată la mediul Internetului Obiectelor, este creată în scopul optimizării productivității și eficienței în fabrici.

Ce avantaje oferă soluția e-F@ctory?

  • Interoperabilitate – compatibilitate cu dispozitivele produse de partenerii e-F@ctory, conformitatea amplificatorilor serverelor Mitsubishi Electric cu alte rețele, precum și posibilitatea de programare în limba C datorită controlorului C-Controler
  • Descentralizarea – în timpul utilizării platformei modulare iQ și rapide 1Gbit a rețelei CC-Link IE există posibilitatea de a se conecta la cloud (conform concepției „Internetul Obiectelor”, eng. Internet of Things) precum și la sistemele informatice (de ex. ERP, MES, MRP, MMS, EAM)
  • Eficiența în timp real – cu 1Gbit rețea CC-Link IE nu există bariere în fluxul datelor
  • Modularitate – soluția Mitsubishi Electric permite conectarea diferitelor dispozitive pe o singură platformă, permițând dezvoltarea aplicației, liniilor de producție sau fabricilor
  • Orientarea spre necesitățile clientului – urmând necesitățile pieței (producția diferitelor produse, de multe ori amestecate, care impun schimbări în procese) soluțiile dedicate fabricilor moderne sunt flexibile, capabile de schimbări și modificări ale producției cu eforturi și costuri mici

Control integrat

Să luăm în considerare o mașină simplă – de ex. bobinatorul și să o desfacem în elemente primare. Mașina, pe lângă construcția mecanică, se compune din multiple sisteme independente de control – controlul traficului, pentru care sunt responsabile transmisiile serverelor, precum și comanda-controlerul traficului. Comanda-controlerul PLC poate gestiona secvența operațiilor în mașină, intrările/ieșirile și comunicarea cu celelalte dispozitive. În plus, mașina posedă unități pentru monitorizarea energiei electrice, care livrează operatorului informații referitoare, printre altele, la cât curent consumă mașina. Un element important este ca mașina să raporteze despre perioadele de pauză, reîncărcare, sau despre cantitățile de detalii produse și să transmită informații către baza de date. Este cel mai bine că totul să fie integrat pe o singură platformă.
Sună acest lucru ca science fiction? Nu – sună ca e-F@ctory, care posedă astfel de soluții. O astfel de mașină este exemplul clasic de adaptare a platformei iQ de la Mitsubishi Electric, ce deservește toți procesorii și driverele, lucru datorită căruia nu numai că informațiile se află într-un singur loc (nu sunt dispersate în sisteme mai mici de control), ci și comunică cu baza de date cu ajutorul modulului MES fără un calculator PC suplimentar sau un program intermediar.


Colectarea și monitorizarea datelor


În soluțiile Mitsubishi Electric pot fi mai des găsite transmisii ale serverelor și invertoare de frecvență decât transmisii step, dintr-un singur motiv simplu: chestiunea colectării datelor. Poziția encoderului și alte date (de ex. viteza, cuplul, inerția de sarcină și consumul de energie în timp real) pot fi monitorizate și folosite pentru eficientizarea procesului tehnologic. Transmisiile cu invertoarele de frecvență constituie o soluție eficientă din punct de vedere al costurilor, utilă la controlul transmițătoarelor și al altor elemente ce folosesc operațiile de control al vitezei, ce asigură economii importante de energie. Invertoarele de frecvență oferă, de asemenea, o gamă largă de opțiuni în ceea ce privește economiile de energie și monitorizarea procesului tehnologic, lucru care facilitează cooperarea în cadrul Internetului Obiectelor.

Robotizare inteligentă

Un element indispensabil al concepției Industrie 4.0 este robotizarea. În fabrica viitorului nu pot lipsi roboții care sunt adaptați la cooperarea cu omul. Gama de posibilități de folosire a roboților este enormă, deoarece pot fi montați de exemplu pe liniile de producție, la alte mașini de ex. CNC sau drept poziții independente. Sistemele robotizate permit conectarea nivelului de planificare (sistemele ERP, SAP șamd.) cu nivelul de producție (mașini), ceea ce influențează calitatea gestionării producției. Din ce în ce mai populari devin roboții inteligenți controlați senzorial, care se pot adapta în diferite medii fără necesitatea de schimbări în memoria robotului. Sistemele de viziune fac sistemul mai flexibil și mai rezistent la schimbările rapide în proces


Vă invităm să vizitați standul nostru nr A4 în hala UNIRII.

înapoi

Întrebări
Contact
Baza de cunoştinţe
Ajutor