MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Romania

O strategie eficientă de prevenire a greșelilor umane

 

Aplicații tipice

Guided Operator Solutions (soluții pentru asistarea operatorului) de la Mitsubishi Electric oferă o gamă largă de terminale proiectate ergonomic și pot fi folosite în multe sectoare industriale precum: automotive, logistică, semiconductori și științele vieții.

Ridicare

Ridicarea este un domeniu cheie în care eficiența producției poate fi îmbunătățită și calitatea produselor poate fi sporită. Guided Operator Solutions (soluții pentru asistarea operatorului) reduc în mod semnificativ timpii totali de manoperă, elimină greșelile în ridicarea pieselor și reduc, de asemenea, oboseala operatorilor.

Reaprovizionarea cu piese

Reaprovizionarea cu piese este un alt domeniu în care pot apărea greșeli, iar acestea pot avea efecte secundare în controlul calității procesului de asamblare. Guided Operator Solutions (soluții pentru asistarea operatorului) identifică cu exactitate locația la care trebuie efectuată reaprovizionarea cu piese și asigură adăugarea pieselor adecvate în container.

Celulă de producție

Modelul de „celulă de producțieˮ pentru asamblare devine uzual în fabricile concentrate pe producție de tip „varietate mare, volum redusˮ, cu un singur operator răspunzător de întreaga asamblare a unui produs. Guided Operator Solutions (soluții pentru asistarea operatorului) pot elimina greșelile la sursă, reducând riscul de reprelucrare a produsului.

Crearea de kituri

Crearea unei tăvi cu un kit de componente pentru un proces de producție ulterior implică alegerea de către un operator a unui număr de piese dintr-un anumit număr de containere diferite, cu respectarea unor instrucțiuni de lucru detaliate privind componentele și cantitățile. Guided Operator Solutions (soluții pentru asistarea operatorului) asigură adăugarea componentelor corecte la cutia cu kit în cantitățile adecvate, economisind timp și reducând greșelile.

Avantaje concrete

Guided Operator Solutions (soluții pentru asistarea operatorului) de la Mitsubishi Electric nu numai că reduc în mod semnificativ riscul de apariție a problemelor de calitate în procesele de producție, ci pot fi și utilizate într-o gamă largă de sectoare industriale în care avantajele poti fi identificate atât de către manageri, cât și de către operatori.

Înainte de a aplica Guided Operator Solutions

După aplicarea Guided Operator Solutions (soluții pentru asistarea operatorului)

Dacă se folosesc Guided Operator Solutions (soluții pentru asistarea operatorului) de la Mitsubishi Electric, sistemul de automatizare direcționează muncitorul către containerul de piese corect prin simpla iluminare a unui indicator de lângă locația de ridicare corectă sau prin deschiderea unui obturator și solicitarea unei confirmări a operatorului pentru ridicarea cu succes a piesei corecte. Ridicarea devine nu doar inevitabil mai fiabilă și lipsită de erori, ci și mult mai rapidă, astfel încât calitatea și productivitatea generală se îmbunătățesc.

O soluție complet integrată

Simplu

Designul Guided Operator Solutions (soluții pentru asistarea operatorului) s-a bazat pe concepte simpliste.
  • Pot fi instalate terminale direct pe rack-ul de conducte.
  • Cabluri dedicate pentru cablare simplă și eficientă din punctul de vedere al costurilor
  • Conectori intuitivi pentru instalare rapidă a rețelelor
  • Software-ul permite configurare, programare și întreținere ușoare.

Flexibil

Gama completă de terminale disponibilă face ca soluția Mitsubishi Electric să fie adecvată pentru aproape orice aplicație.
  • Senzorii fotoelectrici permit viteze mari de ridicare.
  • Actuatori de feedback de tip buton și manetă pentru aplicații mai eficiente din punctul de vedere al costurilor
  • Terminalele cu uși de deschidere/închidere previn fizic greșelile de ridicare.
  • Dispozitivele cu „contorˮ de afișare permit dispozitivelor de asamblare să ridice mai multe piese de la aceeași locație de ridicare.

Extensibil

La baza Guided Operator Solutions (soluții pentru asistarea operatorului) se află controlere Mitsubishi Electric cu dispozitive master dedicate ce comunică cu rețeaua de terminale.
  • Controlerele variază de la PLC-uri simple din seria FX la PLC-uri modulare mai avansate din seria L, seria Q sau seria iQ-R.
  • La controler pot fi conectate cu ușurință dispozitive precum scanere de coduri de bare, șurubelnițe electrice sau sisteme de vizualizare.
  • Interfețele HMI GOT intuitive de la Mitsubishi Electric afișează în mod clar instrucțiunile de lucru.
  • În celula de producție pot fi integrate tehnologii de acționare și robotică.

Integrat

Adesea, în mediul operațional mai amplu al unei fabrici trebuie integrate sarcini de asamblare, care presupun obligativitatea conectării la sisteme ERP și MES.
  • Conectare la mai multe aplicații de ridicare prin rețele CC-Link și CC-Link IE
  • Comunicațiile de date de mare viteză permit sincronizarea sarcinilor.
  • Tehnologia MES conectează sistemele întreprinderii pentru a gestiona resursele și producția în timp real.

Opțiuni de terminale

Guided Operator Solutions (soluții pentru asistarea operatorului) oferă o varietate de tipuri de terminale, de la dispozitive simple cu LED și butoane până la terminale operate prin ușă. De asemenea, sunt disponibile opțiuni pentru terminale cu comutator pârghie și terminale fotoelectrice.

Accesorii

Dispozitive master și gateway-uri

Poka Yoke = prevenirea greșelilor

Poka Yoke este o metodă de eliminare a greșelilor dintr-o operațiune de producție sau de logistică de la sursă, chiar înainte de a apărea. Pornind de la principiile Poka Yoke, un termen japonez care se traduce prin „prevenirea greșelilorˮ, Mitsubishi Electric și-a dezvoltat propriile Guided Operator Solutions (soluții pentru asistarea operatorului) integrate.